This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:模拟输出无源滤波器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743671/pcm4104-analog-output-passive-filter

器件型号:PCM4104

大家好、

我可以有 PCM4104模拟输出的无源滤波器电路吗? 我们知道数据表建议 使用 转角频率为-3dB 的50kHz 至180kHz 的二阶巴特沃斯低通滤波器电路、但这将为我们带来高成本压力。 因此、我们希望在这里使用无源滤波器、请帮助推荐合适的电路、谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wiky:

    我有一个关于这一点的演示、是我应该使用一阶滤波器而不是二阶滤波器来处理带外噪声。 在以下视频中、您可以在大约5:30看到它:
    training.ti.com/designing-premium-audio-system

    一阶滤波器是一个具有680Ω Ω 和10nF 的简单 RC。

    主要问题应该是 OOB 噪声对放大器输出的影响。 如果怀疑没有问题、则一阶应该可以。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Paul、这对您有很大帮助。

    此致。
    维基