This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:有关扬声器直流保护的其他问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742603/tpa3221-additional-question-about-speaker-dc-protection

器件型号:TPA3221

您好!

客户表示对 TPA3221的直流保护很了解。
他认为、即使在短路模式下断开、输出桥中的故障仅在一个 FET 内也不会出现问题、因为其他 FET 通过直流保护变为高阻态。
他询问如何在短路模式下断开输出桥中的多个 FET 的情况下提供保护。
我认为音频等消费类设备的设计一般不考虑多种故障。

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊托-圣、您好!
    在 FAULT 引脚上报告 OC 故障、请在数据表的第9.4.5.7节中找到更多信息。 如果我的理解不正确、请改正。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩-桑、

    感谢你的答复。
    客户可能会混淆 OC 保护和 DC 保护。 我将再次确认他想知道的情况,我可以在这一主题上再次询问你。

    此致、

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑、

    客户了解 OC 保护和 DC 保护之间的差异。 那么、我关闭这个线程。

    此致、

    Akio Ito