This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862EVM:软件访问

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862EVM, PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743815/pcm1862evm-software-access

器件型号:PCM1862EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1862

您好!

尽管我申请了 PCM1862EVM 软件、但似乎无法访问该软件、我想知道这里是否有人可以帮助您解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    欢迎使用 e2e。

    请提供您的电子邮件 ID、我将确保您已获得下载所需 GUI 软件的批准。 谢谢!

    如对 PCM186x 有任何疑问、请随时与我们联系。 谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、
    我刚刚从我的同事那里得到确认、您已在今天早些时候获得批准、可以访问 PPC2的软件来评估 PCM186x。 您很快就会收到一封包含下载链接的电子邮件。

    谢谢、此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathew、

     

    我们已与音频软件团队验证您是否可以访问 PurePath 控制台2 (PPC2)、该控制台用于控制和配置 PCM1862。 请转至  mySecure 软件  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师