This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:音频时钟生成 PLL 参数帮助

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742856/tlv320aic3106-help-with-audio-clock-generation-pll-parameters

器件型号:TLV320AIC3106

是否有计算器工具可用于计算 TLV320AIC3106的音频时钟生成参数? 我将连接到 Octavo OSD3358-SM-RED 评估平台、并在 Octavo 器件上提供两个主时钟(MCLK)源、分别为24MHz 和24.576MHz。 我将要播放的音频文件是.wav 文件、其中 fs=8kHz (仅限语音质量)。 在尝试完成 TLV320AIC3106数据表第22-24页中描述的计算时、我找不到 K、R 和 P 的值、这些值将提供所需256*Fs=256*8kHz = 2.048MHz 的 CODEC CLK、并且满足数据表第23页中描述的其他条件。 请提供任何帮助。

Stephen Gilbert
Northrop Grumman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stephen、

    请记住、在第22页上、编解码器时钟= 2048* FS (ref)。 fs (ref)为44.1kHz 或48kHz

    现在、如果您使用24.576Mhz、您甚至不需要 PLL、您可以使用 CLK_DIV 路径。

    您可以将 Q 值设置为4、然后生成的 Fsref 将为48、000。 然后将寄存器3设置为0xAA、使 FS = FSIR/6

    您是否要将 AIC3106设置为 I2S 主设备? 除非您确定 MCLK 已与处理器的音频数据同步、否则这可能是最佳选择。 如果 MCLK 和 I2S 时钟彼此漂移、则可以在 ADC 和 DAC 内部重复跳过采样、从而降低性能。

    有关这方面的更多详细信息、请参阅应用报告。 www.ti.com/.../slaa469.pdf

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Steve Wilson 的回复。 这应该可以解决我的问题。