This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:具有校验和的 TAS5825编程序列问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743604/tas5825m-question-of-tas5825-programming-sequence-with-checksum

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

为了使用正确的 I2C 编程来启用 TAS5825、我们是否可以使用客户建议的编程序列来编写 TAS5825?

1、将最后四行(如下图所示)删除、写入 TAS5825 CFG。
2.验证 CRC 或 XOR 校验和值、而不使用最后四行
3.如果通过校验和、则写入最后四行以启用 TAS5825。



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年5月11日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    您的理解是正确的,我在您的过程中找不到任何不合适的地方。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、Shawn、Wayne Chen