This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:调制指数限制寄存器

Guru**** 2872840 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5614A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743366/tas5548-modulation-index-limit-register

器件型号:TAS5548
主题中讨论的其他器件:TAS5614A

尊敬的所有人:

如果我为调制指数选择可能的最低值(寄存器 x16中的 XFF、因此通道1和2的调制指数为87.40%)、我是否可以预计输出功率会受到限制、进而也会受到 THD 的限制?

如果问题是有道理的(我不确定是否有)、在功率级为 TAS5614A 的情况下、您是否有任何数字?

谢谢、此致、

Jean-Jacques

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean-Jacques、
    调制限制寄存器用于限制输出 PWM 上的占空比。 对于 D 类放大器功率级、输出上的占空比过高会导致自举电容器过度放电、然后触发故障。 请在以下应用手册中找到更多说明: www.ti.com/.../sloa259.pdf、它适用于 TPA31xx 器件、但原理大致相同。
    它确实稍微限制了最大线性输出范围、但据我所知、THD 的数字不可用。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shawn!
    JJ.