This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:询问 AIC3104模拟输入和模拟输出设置

Guru**** 2582075 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742762/tlv320aic3104evm-k-asking-for-thr-aic3104-analog-input-and-analog-output-setting

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

大家好、

客户请求模拟输入、然后旁路至线路输出 AIC3104频率 vs.振幅和频率 vs. THD 图。

您能为 AIC3104EVM 上的客户请求图表提供帮助吗?

这里是我要在 AIC3104EVMK 上测量的实验。

1.使用 AIC3104EVMK 并使用 Win XP 笔记本电脑。 但 GUI 显示没有连接。

2.我使用 AIC3254EVM 作为 I2C 主设备并使用函数生成器将1kHz 发送到 AIC3104EVM IN1。 AIC3104 EVM I2S 来自 Audio Precision。 (12.288MHz、1.532MHz、48kHz)这里是 AIC3104 EVM 测试点波形。

测试点1波形

测试点2波形

测试点3波形

测试点4波形

测试点5波形

测试点6波形

测试点7波形

然后、我按照第5页的初始脚本操作。 (TLV320AIC3104轻松编程 www.ti.com/.../slaa403) 并使用 AIC3254 CS 工具发送命令。

但是、J10和 J11上 AIC3104线路输出没有输出。

问题:
1.您是否有 AIC3104模拟输入和模拟输出初始文件.cfg?

2.您是否可以在模拟输出频率响应和频率 THD 中使用 AIC3104 EVMK anlogn?

3.请检查设置并提供您对如何使其正常工作的意见吗?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、  

    我有一个 while 返回的频率响应图。  该图显示了滤波输出和未滤波输出(线路输出上有一个 LPF 以消除带外噪声) 输出为满量程、但振幅以1k 时后置滤波器输出的振幅为基准。  

    我没有 THD 与频率间的关系。 当然、我可以对 AP 运行快速测试、 您是否更喜欢输出振幅?  

    有关示例脚本、请在下面找到它们。  示例脚本 IV 用于线路输出、示例脚本 V 用于线路输入。

    两个文件均假定为48kHz 或44.1kHz。  

    此致、

    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../Example_5F00_IV.txte2e.ti.com/.../0878.Example_5F00_V.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我可以在多次设置后为客户测量图表。 但是、我需要短接 AIC3104 DIN 和 DOUT。

    您知道哪个寄存器可以打开开关 SW-D1吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    只有一种方法可以实现音频直通。  DIN 必须短接至 DOUT。  

    数据表中的图可能不是展示 SW-D1和 SW-D2功能的最佳图。  我将更新 AIC310x 器件的数据表、并添加一个包含寄存器的新功能方框图、该图将更清晰地显示功能。 这是当前草稿的一个片段:

    这些开关用于"仅记录处理模式" 、这意味着 ADC 利用 DAC 处理。  DAC 必须断电才能正常工作。  开关 SW-D1和 SW-D2是成组的、因此无法启用其中一个而不启用另一个。  

    此致、

    -Steve Wilson