This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:切换同轴电缆或选择 SRC439时、每0.7 μ`s 就会产生噼啪噪声。

Guru**** 2766115 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742729/src4392-when-switch-coax-or-opt-for-src439-it-s-have-pop-noise-every-0-7s

部件号:SRC4392

尊敬的:

 `s 的客户使用 SRC439、切换同轴电缆或选择 SRC439时、每0.7 μ s 就会产生一个噼啪噪声。

如果没有开关、则杂音 消失。


以下为原理图:

SRC439 I2C 设置:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我将详细查看 SCH 和随附的配置、并进行更新。 谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    看一下 SCH、我的理解是您的系统中包含 ADC、SRC 和 DAC 器件。 我假设您将同轴/选择输入与 ADC 器件的 I2S 一起输入到 SRC、并根据您的需求进行上采样/下采样...此外、您是否听到 DAC 输出弹出的声音?

    弹出可能是由 DAC 设置引起的。 在采样率变化之间、您要遵循的确切复位程序是什么? 我建议禁用自动静音、在将 DSP 置于待机状态之前使用软静音;更改采样率并退出待机状态、然后取消静音...如果您需要 DAC 方面的帮助、我们可以将此查询提交给音频 DAC 团队...

    谢谢、此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:
    我确实修复了这个错误。 但我不关注您的解决方案。 我认为 SRC4392中存在接收器(DIR)解锁错误。 因为每7秒的弹出次数必须从同轴电缆/选择输入到另一个不输入音频信号的同轴/选择输入。 如果我不将音频信号输入到其中一个同轴/选择输入、则切换到另一个同轴/选择输入、我听不到扬声器发出的声音。 现在、我构建回调函数、以在 SRC4392中每128ms 查询接收器状态。 如果在 SRC4392中确实出现接收器解锁错误,系统将使 SRC4392中的 PORTB & DIR 静音。



    谢谢、此致、
    Weichih
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weichih、

    感谢您的更新、很高兴问题得到解决。 如有任何疑问、请随时联系我们。  

    此致、
    Ravi