This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF442-MIL:我需要验证替换 LF442MH/883的正确器件型号。

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LF442QML, LF442-MIL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742887/lf442-mil-i-need-to-verify-the-correct-part-number-replacing-lf442mh-883

器件型号:LF442-MIL

您好!

我一直在使用 LF442QML (实际可订购器件型号为 LF442MH/883 N)、我认为该器    件已通过 MIL-Std-883方法5005 - A 组的测试。现在我看到不再提供此产品。  但是、我可以购买 LF442AMH、它规定运行温度为-55°C 至125°C。  您能告诉我这两个器件的实际差异吗?  注意:我只能从 外部内容聚合器中找到 LF442QML 的数据表。

此外、如果 LF442AMH 未按照上述'883标准进行测试、您能否告诉我这是否仍在使用相同的封装材料或是否有其他更改?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、LF442MH/883将停产、但仍有库存可供订购。   虽然 LF442QML 数据表不再提供、 但器件仍在 SMD 5962-9763301QGA 中介绍

    LF442AMH 是一 款工业级器件。    对于工业级和 mil 级产品、晶圆制造厂和组装地点及工艺是相同的、但工业器件不能获得 A、B、C 或 D QCI 组。  测试在不同的位置进行、工业器件仅在室温下进行测试、不会老化。  

    这两种产品的大多数参数限值是相同的、但温度差异不大。   工业器件上的限值 由产品分布设置、而 mil 器件经过测试、与热冷分布相比限制更严格。

    我还注意到工业数据表 LF442-MIL 中有一个拼写错误。   在参数表中、第二次列出"输入失调电压"、它实际上应该是"输入失调电流"。