您好!
我一直在使用 LF442QML (实际可订购器件型号为 LF442MH/883 N)、我认为该器 件已通过 MIL-Std-883方法5005 - A 组的测试。现在我看到不再提供此产品。 但是、我可以购买 LF442AMH、它规定运行温度为-55°C 至125°C。 您能告诉我这两个器件的实际差异吗? 注意:我只能从 外部内容聚合器中找到 LF442QML 的数据表。
此外、如果 LF442AMH 未按照上述'883标准进行测试、您能否告诉我这是否仍在使用相同的封装材料或是否有其他更改?
谢谢、
HSG