This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1032:电容式麦克风是否可以在没有前置放大器的情况下工作?

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV1032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1183815/lmv1032-can-the-electric-condenser-microphone-operate-without-a-pre-amplifier

器件型号:LMV1032

尊敬的 TI:

我正在设计一个带电容的麦克风电路。
我想知道电容是否需要前置放大器来检测振动。
我提出这个问题的原因是、我认为电容可能会自行产生电流。
如果冷凝器具有恒定电压 V,电容 C 电感的变化会在 Q 中以  ΔQ = ΔC V*V 的形式变化
 
由于 Q 的变化会产生电流、是否可以像下图那样使用跨阻电路对其进行放大?
我认为负反馈可以设置冷凝器上的恒定电压。
如果无法实现、为什么我们应该使用 LMV1032等前置放大器?
最恰当的考虑。
Yunsik。