This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:在 TLV320AIC3204音频编解码器的所有通道上进行音频录制

Guru**** 2535800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1183297/tlv320aic3204-audio-recording-on-all-channels-of-tlv320aic3204-audio-codec

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我需要记录六个模拟单端输入。 是否可以通过将6个模拟输入连接到编解码器的 In1L、In1R、In2L、In2R、In3L 和 In3R 引脚来记录相同的输入。  

此外、还可以混合任意两个通道的数据并将其存储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、因此请耐心等待、因为可能会延迟回复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以通过配置每个单端数据表、所有单端数据表都可以在9.3.2中混合显示。

    此致、