This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PurePath GDE Studio DRC 选项

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180769/tlv320aic3254-purepath-gde-studio-drc-options

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

您好 TI

首先、我喜欢使用 PurePath Studio ... 大部分功能都很好。 但是、我担心软件老化时缺少更新。 我正在努力克服一些严重的限制、可以使用更好的 GUI 软件轻松地解决这些限制。  

Q1)为什么您没有更新 GUI 软件? 与 Analog Devices 公司的 Sigma Studio 相比、这种技术严重缺乏、而且使用寿命较长。 我知道您正在向  TAS5825M 等集成度更高的 DSP 迈进、但这些 DSP 不能提供 PurePath Studio GDE 所允许的灵活性。  

具体来说... 我正在使用 AIC3254并尝试实现具有侧链控制的3频带 DRC。 控制功能在这里很重要、因为它允许向前看和频率相关的压缩等操作。

我可用的唯一模块是"DRC with control"模块。 遗憾的是、这仅提供立体声版本-没有单声道信号选项。 考虑到两个通道之间的增益已匹配、这基本上是一个具有不必要批量控制功能的单通道 DRC。  

Q2)为什么没有带控制模块的单声道 DRC?  

DRC 模块只能放置在 DSP-D 中 因此、此 DSP 会快速开始耗尽指令和系数存储器、尤其是当您想要使用自适应模式并即时更改系数时、我会这样做。  

Q3)为什么 DRC 模块只能用于 DSP-D? 是否有任何方法可以使用 DRC-lite 模块在 DSP-A 中实现类似功能?  

Q4) 是否可以使用标准 DRC 和基本数学函数自行构建具有控制功能的单声道 DRC?  

Q5)是否有任何方法可以使用数学运算(代码)而不是拖放数学块来构建您自己的函数/模块? 使用数学块会使事情变得非常混乱!

最后  

Q6) FIR 滤波器只允许128个抽头:(这种限制的原因是什么? 在44.1kHz 时、这使得任何低于500Hz 的滤波器都无法实现。  

非常感谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要在内部进行检查并返回给您。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的耐心等待。

    只是为了让您知道该器件是一款较旧的器件、DSP 功能有限、因此在我们的新的较大 DSP 器件中、我们决定从 PPS 转到另一个工具。

    因此,自那以后,缴费灵便没有新的发展。

    您是否愿意分享您的用例? 我将分别向您发送消息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    您能告诉我您的新型大型 DSP 器件是什么吗? 我找不到任何其他具有 DSP 的编解码器-仅具有固定 DSP 选项的放大器。  

    我们如何单独告知我的用例?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将按讨论的方式关闭它。