This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:配置 TAS5766 DRC 和智能放大器参数

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678329/tas5766m-configuring-tas5766-drc-and-smart-amp-parameter

器件型号:TAS5766M
主题中讨论的其他器件:TAS5717

您好!

我是我公司的技术顾问、在不同的办公室担任开发团队。

我的开发团队有一个用于控制学习板的软件工具。  但 S/W 工具 似乎仅调整目标扬声器的参数、供智能放大器稍后使用。

我知道 TAS5766M 具有内置的 DRC、但 我在 TI 网站上找不到有关如何以及如何使用来调优 DRC 的任何文档或用户指南。 (我 之前已经调整过 TAS5717、但 TAS5766似乎没有使用相同类型的 S/W 工具。)

为了远程协助我们的开发团队在 TAS5766M 中配置信号链、我需要有关调优工具的一些文档、以便我可以指导他们在何处 以及如何更改参数。

特别是、我需要知道在哪里以及如何设置:

1.音量控制。

2. DRC 参数。

3.与智能放大器的性能相关的参数。

此致、

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK、

    Alix 很快就会回复您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    关于 DRC 和音量控制调谐、请参阅应用手册: TAS57xx 动态范围控制;

    您可以使用 TAS57X_v3.2_build_7 GUI 设置(修订版 B) 生成相关参数。

    考虑到您使用了 TAS5717、我希望上面的内容对您有所帮助。

    谢谢、此致、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alix:

    TAS57xx GDE 的"设备"列表中没有 TAS5766。
    a.我应该选择哪个器件来配置 TAS5766?
    b. TAS5766是否具有1个或2个 DRC?
    c. DRC 是在 TAS5766信号链中的10x Biquad EQ 之前还是之后? (TAS5717在 Biquad EQ 之后具有 DRC。)
    d.假设 EQ 在 DRC 之前。 如果 TAS5766输入0dB 1KHz 信号、EQ 配置为1KHz 时具有5dB 增益、1KHz 信号将在进入 DRC 之前被削波。 我是对的吗?
    e.假设 DRC 先于 EQ。 如果 TAS5766输入0dB 1KHz 信号、则 DRC 被限制为具有-5dB 最大输出、EQ 被配置为在1KHz 时具有5dB 增益、在进入 EQ 之前、1KHz 信号将被 DRC 压缩为-5dB。 我是对的吗?
    f.在 GDE 中没有 DRC 的 K 和 O 设置。 K 和 O 是如何确定的。 "TAS57xx 动态范围控制"仍然需要 K 和 O 设置。

    此致、
    CK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    事实上、TAS5766M 是智能 PA、不同于 TAS5717。 TAS5766的处理流程是固定的、这表示内置 DRC 是我们智能 PA 算法的一部分。 当您通过学习板获取所有特性参数时、可以转至 PPC3的"Characterization"部分来导入您的参数。 这样、您就可以获得 SOA (安全工作区)、包括功率限制设置和偏移保护。 在此过程中、DRC 的参数会自动设置。

    总之、您可以使用我们的 PPC3 GUI 在不设置 DRC 的情况下完成设计。

    此致、
    Alix Wan