This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:数字音量控制的时序

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678305/pcm5121-timing-of-digital-volume-control

器件型号:PCM5121

你(们)好

我们的客户希望使用其设置初始化数字音量(第0/Reg 60-64页)。

以下步骤是否正确?

待机模式

2.数字音量设置

3.系数设置

4.打开自适应模式  

5.固定音频处理流程

6.退出待机模式

他们说、程序2未设置数字音量。

请告诉我们是否有正确的计时。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    我认为这是正确的、但我将在明天的实验中确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    您能否澄清一下、容量值未设置什么? 输出是否静音?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    感谢你的答复。

    正如我提到的、它们在过程2中设置 PCTL[1:0]="0x1"和 VOLL[7:0]="0x30"。

    VolR 未设置、因为右通道 vol 在设置 PCTL 后跟随左侧。

    退出待机模式后,一旦 PCTL 和 VOLL 被读取,则 PCTL=0和 VOLL="0xa7"被读取。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na Na:

    您的订单和下面的订单都可以正常工作。


    待机模式

    2.系数设置

    3.打开自适应模式

    4.固定音频处理流程

    5.数字音量设置

    6.退出待机模式

    谢谢1.

    Paul