This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:是否有可从器件读取的器件 ID?

Guru**** 2559800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678844/tlv320aic3204-is-there-a-part-id-i-can-read-from-the-device

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我正在阅读这些文档、或者我查找的内容不存在、或者我只是找不到它。

我是否有一个编解码器的 ID 可以从寄存器读取以查看器件是否存在/响应?

例如、在我的电路上、我使用的是 Analog Devices 公司的 ADXL345加速计。 如果我在一个特定地址上发送一个特定命令、此部件将返回代表唯一器件 ID 的0xE5。 因此、当我返回这个 ID 时、我知道加速计存在并且起作用。

那么、返回到编解码器、我是否可以读取此类单元器件 ID 以验证编解码器是否存在?

同时、我将继续搜索文档。

谢谢!

Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit、

    遗憾的是、此编解码器不存在 ID 寄存器。 您可能能够使用具有特定默认值(0x00以外)的编解码器的任何寄存器来验证器件是否正常通信。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您的快速回复。 这是我的下一个解决方案。 我只需要进行测试、看看 MCU 如何响应在没有 I2C 器件的总线上读取 I2C 数据。 我还没有尝试过。 我可能需要稍微有点乱、但这就是我要做的。

    再次感谢!

    Benoit