This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:TPA6138A2的短路保护。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677897/tpa6138a2-short-circuit-protection-of-tpa6138a2

器件型号:TPA6138A2
主题中讨论的其他器件:TPA6130A2

尊敬的 Sirs:

我的客户在连接单声道插头时需要针对接地短路的输出引脚提供保护。

我检查了数据表并找到了短路保护的符号。
但是、在任何地方都不会描述此函数的解释。
这就是我提出以下问题的原因。
1.连接单声道插头时,短路保护是短路保护?
请告诉我短路保护的详细操作。
此功能工作时有哪些症状?
如何检测它?

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshiki-San、

    1) 1)每个放大器输出都具有短路保护。
    2) 2)器件输出在所有情况下都具有内部电流限制、因此器件不会因 GND 短接或短接而损坏。 激活短路保护后、器件进入关断状态、输出被拉至 GND。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jos-San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    但是、为什么数据表中没有描述该内容?
    我的客户担心耳机放大器的立体声输出中插入单声道插头的情况、这次问了一个问题。
    顺便说一下、TPA 6130 A 2没有提到短路保护。
    该器件是否具有相同的功能?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshiki-San、

    这是一个旧器件、数据表尚未更新。
    TPA6130A2似乎没有短路保护。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jos-San、

    感谢你的答复。

    对于较旧的器件、
    您是否有更新计划?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshiki-San、

    我们现在没有针对旧器件的更新计划。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jos é、

    虽然未指定、但 TPA6130A2的数据表在第8.1节中提到了电流限制。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jos-San、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、

    哈塞伯