This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM 的帮助

Guru**** 2794735 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242RHBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678593/help-for-a-pcm5242rhbevm

主题中讨论的其他器件:PCM5242RHBEVM

尊敬的 Sirs:我最近从 Mouser Italy 购买了 PCM5242RHBEVM。 它运行了几天,然后产品显示了缺陷,如下所示:它不再通过 USB 端口 PurePath 控制台2连接到配置程序。

指示与 PC 连接的相应蓝色 LED 指示灯保持"关闭"状态。

出于与我的项目相关的原因、我购买了另一款完全相同的 PCM5242RHBEVM 产品、并且工作正常。

请帮我解决问题。

非常感谢您、此致、 Eugenio。

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugenio、

    这很奇怪。 我将向您发送一个连接请求、看看我是否可以收到另一个发送给您的请求。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul、非常感谢您的友好和快速回复! 是的、我认为最好将另一件商品直接配送到我的公司地址。 因此、我正在等待您对以下步骤的指导。 再次感谢您-祝您一切顺利- Eugenio。