This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:从 SDZ 和静音引脚获得噼啪噪声

Guru**** 2508545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677303/tpa3131d2-got-pop-noise-from-sdz-and-mute-pin

器件型号:TPA3131D2

你好。

当我们使用 TPA3131D2时、在取消静音和 SDZ 后会产生噼啪噪声。 下面是供您参考的原理图。 请帮助您提供解决此问题的建议。 感谢帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    您能否为 R5287使用0Ohm 电阻器来使 INN 和 INP 上的阻抗保持平衡?

    请将 MUTE 引脚设置为高电平以在上拉 SDZ 引脚时使输出静音、然后将 MUTE 引脚设置为低电平以在输入公共电压设置为就绪后启用输出。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn。
    你好。
    R5296和 PA3131D2引脚5未使用。 在这种情况下,我仍然需要修改 R5287? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    如果器件在 PBTL 模式下使用且 L 通道未使用、请将 Linn 和 LINP 直接连接到、无需修改 R5287。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn。
    你好。
    我们尝试"将 MUTE 引脚设置为高电平、以便在上拉 SDZ 引脚时使输出静音、然后将 MUTE 引脚设置为低电平、以便在输入公共电压设置为就绪后启用输出"。 但不起作用。 您还有其他建议可以让我们尝试吗? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    感谢您的更新。 请让我确认、您是否遵循了此程序。

    请在 Stage3和 Stage4之间延迟很长时间。 在此期间、可以设置共模电压。

    另请显示输出器件的 SCH。  

    请帮助您进行以下实验:

    通过1uF 电容器将四个模拟信号输入连接到 GND。 然后切换 SDZ、查看是否改善了 PoP 性能。

    此致、

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn。
    看起来正常。 感谢您的帮助~