This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:VDD 和 VCC1/2之间的电源序列

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677193/pcm1681-power-sequence-between-vdd-and-vcc1-2

器件型号:PCM1681

大家好

如果我们问 PCM1681、您会介意吗?

VDD 和 VCC1、VCC2之间是否有电源序列?
如果有电源序列、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    从数据表中可以看出、上电复位和 MSEL 引脚对上电有影响、不一定是电源引脚的相对时序、数据表的第15/16页和20页对此进行了说明。

    我唯一要指出的另一点是绝对最大额定值表-模拟和数字引脚分别不应超过 VCC 和 VDD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ...我也很快向设计团队确认了这一点。 没有模拟 POR、只有 MSEL 引脚的数字 POR。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜克圣

    如果您有一些更新、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本