This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 备选 TL074CN

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4172, OPA2134, TLV4172, TL072, TLV2172, OPA2172, TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678512/alternative-tl074cn

主题中讨论的其他器件:OPA4172、 OPA2134、 TLV4172、 TL072、 TLV2172、 OPA2172、 TL074

您好!

我正在寻找 TL074CN 运算放大器的升级版、

对于 TL072CN、我订购了符合方案标准的 TI OPA2134PA。

只是074我找不到合理的替代方案、您能在这里帮我吗?

非常感谢、

GM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter、

    您是否在音频应用中使用了该器件?  如果是、请考虑使用 OPA4172或 TLV4172器件。  它们是最新的 CMOS 器件、具有良好的规格和良好的音频性能/声音。  这些器件之间的输入共模范围不同、这与 TL072和 OPA2134之间的情况类似。  

    这些器件还采用双通道器件、器件名称为 :OPA2172/TLV2172。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gunther、

    TL074有什么问题? 几十年来我一直使用这款出色的运算放大器...

    Kai