This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:功率耗散

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677863/lm3886-power-dissipation

器件型号:LM3886

您好!

LM3886数据表的第18页  πRL−、平均功耗由 VCC VOpk/μ W VOpk^2/2 RL 算出。 但是、 在此处给出的推导中、可以看出第一个术语中系数2存在差异。 数据表中的此值是如何得出的? 哪一项是正确的?

此外、在为 LM3886挑选电源时 、此处解释 说、设计满足平均功率要求的电源对于音频应用是可接受的、而不是峰值功率。 这是否准确/推荐?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    我们将对此进行研究、稍后将为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    链路中的功率耗能计算正确。 我认为这应该是数据表中的一个拼写错误。 很抱歉、我们将修改数据表。
    关于电源去耦、我知道大容量电容器可以帮助平缓电源上的峰值电流、但我们仍然建议用户在电源设计期间针对峰值功率、以确保安全。
    此致、
    郑少文