This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756MDCAEVM:TAS5756MDCAEVM

Guru**** 2769985 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678287/tas5756mdcaevm-tas5756mdcaevm

器件型号:TAS5756MDCAEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5756M

我已将 TAS5756M 评估板连接到我的笔记本电脑并启动 Pure Path Console 2、但他从未检测到该评估板。 我已更改 mu USB 电缆、但没有更改。 当我来到"添加目标"存储器时、我应该执行哪种文件?

您的快速答案将被添加。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davker、

    Alix 将很快返回给您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davker、

    请您确认以下要点:

    1.您的 PC2是否为已下载的版本(如果不是),请更新到最新版本并重新启动系统,然后再试一次;此外,是否可以尝试另一台计算机?

    2. PurePath 主板的版本,请参阅: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/599436?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PPC2%20connect ;(确保已在链接中安装所有必需的驱动程序)

    3.通常情况下,连接过程如下,请您检查哪一项对您来说是异常的:

    a.为 EVM 板加电、主板中的蓝色 LED (靠近 USB 连接器);  

    b.将 USB 连接到主板,蓝色 LED 仍然亮起 ,表示 USB 已插入并锁定--这是必须的;

    c.双击 PPC2文件、GUI 将显示:"Connect a target to proceed or manually choose a Target";Please manually choose TAS5756

       目标然后确定--如果你找不到任何

    d.之后、GUI 应指示"Connect as TAS5754M-56MDCAEVM"、只需单击即可。

    如果上述步骤无法执行、您能否更清楚地说明您的问题? EVM 版本?

    此致、

    别名