This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5713:不带 PVDD 的 TAS5713 I2C/I2S 通信

Guru**** 2811665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677468/tas5713-tas5713-i2c-i2s-communication-without-pvdd

器件型号:TAS5713
主题中讨论的其他器件:PCM2706

您好!

为了在我的应用中验证 I2S 和 I2C 通信、我想做一个类似于 TAS5713EVM 的快速且脏污设置、但是没有放大器输出滤波器、最好没有 PVDD 电源。 在这种极简的配置中、I2C 和 I2S 通信可以正常工作吗? (例如、当缺少 PVDD 时、能否通过 I2C 读取时钟寄存器、以确保在从 PCM2706/7提供 I2S 音频流时正确检测到 I2S 采样频率和 MCLK 分频器?) 根据数据表第37/38页上的初始化序列、我不确定。

在构建东西之前、了解预期结果会很棒!

EJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 EJ、
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 EJ、
    只要 DVDD/AVDD 上电(不存在 PVDD)、I2C 寄存器就可以访问。 但是、请尽可能遵循数据表中的时序要求、以避免任何潜在问题(例如噼啪噪声)。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    感谢您确认 I2C 仍可访问。 您能否确认时钟功能在没有 PVDD 的情况下正常工作? 那么、我们可以在时钟寄存器中看到数据流的时钟和数据速率被识别了吗?
    由于验证 I2S 通信是我的目标、I2C 是我最不担心的问题。 ;)
    此致、EJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 EJ、
    只要 AVDD/DVDD 上电、I2S 仍在工作、可能缺少 PVDD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Shawn! 现在我开始构建。