This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201:直流耦合

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1804, PCM4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677709/pcm4201-dc-coupled

器件型号:PCM4201
主题中讨论的其他器件:PCM1804

您好!

PCM4201和 PCM1804均可旁路内部高通滤波器。  我知道这些不是专为直流应用而设计的、也不是针对直流误差而指定的。   

但是、任一器件在直流耦合应用中是否会表现出任何奇怪的行为?

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    这些器件没有针对直流应用的特性数据、因此我们无法保证器件在此运行模式下的运行方式符合预期。 需要测试系统中器件的功能并查看其运行是否满足要求。 我已通知负责此部件的同事、以便他可以添加更多有关此部件的评论。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师