This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC31:TLV320AIC31

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, TLV320ADC3101, TLV320ADC3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677446/tlv320aic31-tlv320aic31

器件型号:TLV320AIC31
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3001

大家好、我想使用 P/N TLV320AIC3101作为 Raspberry Pi 3的 ADC。 将在 Pi 中记录音频。

几个问题:

1) 1)我选择正确的器件了。 我的应用是单个模拟输入、无需器件随附的其他应用。

2)将在给定时钟要求和设置的情况下与 Pi (I2S)配合使用。

提前感谢您、

Dino

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dino、 如果您只需要单个模拟输入、我建议使用 TLV320ADC3101或 TLV320ADC3001、而不是 TLV320AIC3101。  

    AIC 器件是一个完整的编解码器、因此您将不会使用更多的编解码器。  

    TLV320ADC3001是最小的选项。

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的提示重播。