This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:关于 PBTL L-C 输出滤波器配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677677/tpa3251-about-pbtl-l-c-output-filter-configuration

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TPA3255

你好、MPAA 团队

这是来自中国南方 OEM 团队的 Xu Gabriel。

我的客户在使用 TPA325x 进行设计时对 PBTL 输出滤波器配置有疑问、需要与您一起仔细检查配置。

正如我所知、立体声 放大 器 PBTL 模式输出 L-C 滤波器具有两 种不同的连接方式:前置滤波器连接和后置滤波器连接。

我想知道、可以在 PBTL 模式下运行的所有立体声都可以使用这两种 L-C 滤波器连接吗?

客户会感到困惑、因为他们在 TPA3251中发现、典型应用电路是带有4个电感器的后置滤波器连接。

在 TPA3255中、应用电路显示为 预滤波器连接。

TPA3251可以使用预滤波器连接吗?

除了电感器的饱和电流问题、在预滤波器连接中还需要注意哪些其他事项?