This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:使用 PurePath-CMBEVM 以连接 PCM5242

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677661/pcm5242-use-purepath-cmbevm-to-connect-pcm5242

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVM

 你好!  

    我没有 PCM5242EVM,但 我有 一个 PurePath-CMBEVM ,  我是否可以 使用 PurePath-CMBEVM  和 跳转3 飞线(SDA、SCL、GND) 连接  PCM5242 板 ?  谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您可以使用 PurePath-CMBEVM 的 I2C 控制选项卡将.cfg 文件发送到 PCM5242、但我不知道 PCM5242EVM PurePath 控制台软件是否会识别 CMBEVM。 至少您应该能够与器件通信。

    谢谢!
    Paul