This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MRMTEVM:TAS5766MRMTEVM

Guru**** 2925350 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677060/tas5766mrmtevm-tas5766mrmtevm

器件型号:TAS5766MRMTEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5766M

此问题涉及音频性能和 EMI。 在 TAS5766MRMTEVM 上、有一个部分使用传统的 LC DEMOD 滤波器、另一个部分使用铁氧体磁珠。 如何比较这两者的音频性能(铁氧体是否会导致音频失真?) 和 EMI 性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、

    我们通常建议在 TAS5766M 设计中使用 LC 滤波器、因为如果使用 LC 滤波器、则通过 EMI 测试会更容易。

    您可以在 TAS5766M 数据表的第48页找到有关何时使用铁氧体磁珠输出滤波器的以下建议。

    当扬声器与一起放置时、TAS576xM 可与小型低成本铁氧体磁珠输出滤波器搭配使用
    短内部导线和电源电压为12V 或更低、适用于导线更长或高于12V 的系统
    建议使用电源电压 LC 滤波。

    关于音频性能差异、我将检查我们是否有一些现有数据。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy;

    我的应用适用于!@V 和短的双绞扬声器线(6英寸)。 因此、这应该是铁氧体磁珠的候选项。 TI 是否在 TAS5766MRMTEVM 上进行了 EMI 测试?

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy;

    我的应用适用于12V 和短双绞扬声器线(6英寸)。 因此、这应该是铁氧体磁珠的候选项。 TI 是否在 TAS5766MRMTEVM 上进行了 EMI 测试? 很抱歉进行了更正!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、

    如您所知、EMI 性能与系统板设计密切相关。 通常、TI 有专门的 EMI 测试板来验证器件的 EMI 功能、而不是直接使用 EVM 板(用于常规音频性能检查)。

    一般来说、如果 EMI 性能是关键要求、我们不建议使用铁氧体磁珠解决方案。 例如、使用 LC 滤波器的 CE 和 RE 性能将提供比铁氧体磁珠1更好~15dB 的裕度。

    谢谢、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    铁氧体磁珠仅能滤除开关的最高谐波、因为低频电感非常小。 EVM 的 L5=CI21P300具有仅为0.16µH μ H 的低频电感。 另一方面、L1的电感为4.7µH μ H、滤波效果比 L5好30倍。

    铁氧体磁珠无法很好地处理很高的电流。 它们会非常快地进入饱和状态。 和铁氧体磁珠、它们可以处理高电流、没有高电感。

    Kai