This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:UVLO

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677212/tpa3113d2-uvlo

器件型号:TPA3113D2

大家好、

功能方框图(数据表第14页)中有 UVLO 电路。

1)
它是用于 AVCC 的 UVLO 吗?
请告诉我阈值电压吗? 检测到 UVLO 时、输出是否变为高阻态?

2)
检测到 UVLO 时是否有可能将#FAULT 引脚置为有效?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔

    Shawn 很快就会回复您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    UVLO 故障不会在 FAULT 引脚上标记。 对于 UV 阈值、我将检查该数据并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的支持。
    我将等待您关于 UV 阈值的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    当 PVCC 从建议范围降低至大约7.2V 时、会触发 UV。 然后将 PVCC 增加至大约7.6V、将清除 UV。 不同器件之间存在一些差异、但通常小于0.3V。
    最好的农家
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的友好支持!

    此致、
    雅丽塔