This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755MEVM:TAS5755MEVM 混频器

Guru**** 2391145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677055/tas5755mevm-tas5755mevm-mixer

器件型号:TAS5755MEVM

我在 TAS5731GDE 中找不到任何高级应用手册或任何混合块的内容。  我尝试在 Mix53和 Mix54中混合 L+R 通道。  我也找不到有关如何操作 TAS5731GDE 中的块的应用手册。  您能帮我找到有关此内容的任何种类的广泛用户指南、并帮助我在这些块中混合 L+R 吗?

谢谢、

Marshall Kinnison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、
    我们将对此进行研究、稍后再讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    棉花糖、

    有关混频器信息、请参阅以下校正图像:

    红色数字是寄存器0x53或0x54的子地址。  

    对于任何一个混频器子地址、增益设置如下:

    0 = 0x 00 00 00

    1 = 0x 00 80 00 00

    0.5 = 0x 00 40 00 00

    希望这一点很清楚、如果不清楚、请告诉我。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Adam。  这个方框图对我来说很有意义、但是 GDE 不会显示你在这张图片上的所有块。  例如、如果我想将 L+R 同时输入通道1和2、那么我应该通过将0.5混合到 Mixer_0和 Mixer_1来混合混频器55 (I2C 地址55)中的 L+R。  然后、混频器55的输出将为 L+R (单声道)。  然后、我将使用混频器53和54通过通道1和2获取单声道、方法是应用以下混频器:Mixer_3=0;Mixer_2 =1;Mixer_1 = 0;Mixer_0=1;  然后、这将在通道1和2中提供单声道信号、该信号将进入每个通道的第二组双二阶信号。  对吧?

    唯一的问题是、我在该 GDE 上看不到编辑混频器55的任何位置。  我直接写入地址0x55并使单声道信号工作、但该块如何不显示在 GDE 中?  当我将 I2C 寄存器导出到初始化文件时、寄存器0x55不会保留我使用 I2C 写入工具写入的值。  当我写入 I2C 寄存器以实现时、如何编辑该寄存器并使其保存其值?

    我希望这个问题有道理。

    谢谢、

    棉花糖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    棉花糖、

    是的、对我来说是正确的。

    遗憾的是、GUI 很旧、有一些错误。 我不确定如何导出正确的值、因此我只需注意它应该是什么、然后手动将其包含在转储中。

    如果我已解决您的问题、请单击此已解决我的问题。

    此致、

    -Adam