This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:直流检测

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677248/tpa3113d2-dc-detect

器件型号:TPA3113D2

大家好、

数据表显示了有关"直流检测"的以下内容。
>为避免由于直流检测电路而造成麻烦的故障,请在加电时将 SD 引脚保持在低电平,直到输入端的信号稳定。

 应用程序下是否存在将#SD 引脚连接到 AVCC 的权变措施? (上电时序要求等)

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    在   共模电压设置期间、输入引脚上的电压不平衡可能导致直流故障或噼啪噪声。  通常、我们建议用户将 SD 引脚驱动至低电压以避免 这种情况。 当不可用时、请确保使用差分输入模式、并且输入电路完全匹配以避免输入上的任何不平衡。 此外、您还可以尝试使用较低的输入电容器(例如0.22uF、0.1uF)来减少 共模电压设置期间的充电时间。

    此致、

    郑少文