This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782的 I2C 数据验证问题

Guru**** 2534140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676982/tas5782m-question-of-the-i2c-data-verification-for-the-tas5782

器件型号:TAS5782M

 您好、Sirs、

我们支持客户    通过写回所有 I2C 寄存器来验证 I2C 数据完整性。  我们知道、TAS5766的算法可能会更改下面的一些 C-RAM 位置。 您是否会告知 TAS5764的寄存器列表、 我们可以忽略该列表进行比较(与 TAS5766相同?)?  

----------------------------------------------------
对于 PPC3和 PPC1的当前算法(v4.0006+)、您可以忽略:

C6 0x2C/0x20-0x23
C7 0x2C/0x24...
C30 0x2D/0x08...
C31 0x2D/0x0c...
C32 0x2D/0x10...
C37 0x2D/0x24...
C38 0x2D/0x28...
C39 0x2D/0x2C...
C53 0x2D/0x64...
C54 0x2D/0x68...
C59 0x2D/0x7c...
C93 0x2F/0x14...
C245 0x34/0x1c...

请注意、如果发生缓冲区交换、缓冲区 B 中的地址也可能不同。 对于这种情况,请看上面的列表并在页码中添加18 (例如,第44+18=第62页(0x3E))。
----------------------------------------------------

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年4月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我想您已经看到了一些转储文件之间的一些差异。 您可以共享这些文件吗? 我先看一下、然后告诉您是否 可以忽略这些差异。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注、Andy。 我正在支持客户设计 I2C 参数比较机制、一旦可用、我就会向您发送差异...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    让我们离线解决这个问题。 现在我将关闭这个 e2e 线程。

    Andy