This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:与 maximmun 输出功率和增益有何关系?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676740/tpa3132d2-what-is-relationship-with-maxinmun-output-power-and-gain

器件型号:TPA3132D2

大家好

   与 maximmun 输出功率和增益之间有什么关系? 与下图类似、当电源电压为12V 时、增益为26dB、输出功率高达10W。

   但是、如果增益为32dB、输出功率可能会高达更多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    增益设置与最大输出功率之间没有任何关系。 最大输出功率取决于 PVCC 电源和负载电阻。 图15中的数据显示了26dB 增益的情况、但只要 PVCC 仍为12V、并且负载电阻仍为8欧姆、36dB 增益的结果应几乎与此相同。 由于不同的增益设置、它们之间的唯一差异是输入信号振幅。
    此致、
    郑少文