This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:TPA6211A1仿真在 PSpice®︎ for TI 中失败

Guru**** 2481295 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPA6211A1, TPA6211A1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1178169/tpa6211a1-q1-tpa6211a1-simulation-fails-in-pspice-for-ti

器件型号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA6211A1、TINA-TI

尊敬的 TI 团队:

我尝试在 LTSpice 中模拟 TPA6211A1、但遗憾的是导入失败。

但是! 我获得了 PSpiceRegisteredfor TI 的访问密钥
几分钟后、我对所有安装成功感到满意

但是、再说一次:
当我尝试模拟示例时、会弹出此错误:

错误(ORPSIM-16592):检测到包含晶体管或二极管的输入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条且最多三条布线。 没有为数据收集添加跟踪。 添加至少一条迹线并再次进行仿真。

读了很多之后、我得出结论、这是因为导入了模型!
"请勿手动导入 TI 模型。 为了确保所有内置库都与最新模型保持一致、PSpice for TI 将自动检查更新或新模型。
"库更新"弹出窗口将通知您任何更新。"

有趣的是:库中没有 TPA6211A1-Q1
首先看起来很有帮助、引导我下兔子洞。 花费的时间不是在项目上、而是试图解决我在早上没有遇到的问题。 我想:当他们在资源中向您提供这种方法时、这应该起作用。


是否计划将此器件添加到库中? 何时提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    很遗憾听到您必须对 TPA6211A1进行仿真的问题。 让我跟进几个关键项目:

    • 您能否与我们分享您的项目文件、以便我们可以在我们的一侧进行仔细检查?
    • 您共享的错误说明表明您的设计中未添加探头、您能否确认您至少有一个探头? 如果没有、请仅添加一个探头、然后重试
    • 我们将检查在 PSpice for TI 中发布此模型的过程、我将告诉您任何更新。
    • 同时、您也可以尝试改用 TINA-TI 仿真、如果您只尝试单独仿真 TPA6211A1、则这可能会起作用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的回复。
    我使用了以下示例:
    https://www.ti.com/lit/zip/slom437

    如果我移除模型、我可以运行它、只要我添加它、就会弹出相同的错误。
    添加不同的放大器也起了作用。
    因此、我认为它实际上与 TI PSpice 附带的模型和有限许可证的限制相关

    非常感谢
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    很抱歉、我指的是您已导入 slom437的实际仿真文件。 无论怎样、我都必须在我的身边实施它、并尝试复制。 我可能会在下周初/中期进行一些更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    距离上次通信很远、很抱歉耽误了我们的时间。 您可能已经注意到了这一点、但下面是我在我的侧面测试模型后观察到的一些情况:
    随附的是我在我身边使用的仿真文件。 当我第一次尝试运行仿真时、我会收到相同的错误消息、即使我在原理图上放置了探针。 但是、当我第二次尝试运行它时、如果没有任何更改、现在它已成功运行。 每次修改仿真系统配置时、都会重复相同的过程。
    原理图中必须至少有1个探头、但如果有3个以上的探头、则仍然可以使用、它将仅显示您所填充的前3个探头的信号。 请注意、差分探头计为2。

    希望这能帮助您在自己的一侧运行仿真。

    e2e.ti.com/.../GainDebug.zip

    我们的团队向该软件发布了一个模型、这已经很长时间了、但为了让您知道、我们正在努力将其添加到库中。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师