This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:推荐的处理块

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184273/tlv320dac3100-recommended-processing-block

器件型号:TLV320DAC3100

大家好、

您能否为我客户的用例推荐最佳处理模块?

他们将在测量设备中使用 TLV320DAC3100、并播放一些信息声音而不是音乐。

采样频率为22.05kHz 和16位 I2S。 不需要声音均衡。 最重要的是功耗。

或者、如果使用默认设置(全通过)、任何处理块都是相同的声音和功耗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai-San、

     根据 D/S 第25-26页的表6-11、"资源类别"列给出了数字功耗的估算值。 具有较少处理功能和单通道(单声道)信号路径的处理块通常是最高效的。

    根据您的应用所需的插值滤波器响应、您可以考虑立体声用例使用 PRB_P7或 PRB_P17、单声道用例使用 PRB_P12或 PRB_P22。

    如果您对 DAC3100或其处理块还有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师