This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2输出过流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184032/tpa3116d2-tpa3116d2-output-overcurrent

器件型号:TPA3116D2

它发现 、当 TPA3116D2处于主/从同步运行模式时、输出过流保护 会导致输出功率在100HZ 内下降。

如果 IC 单独工作是正常的。 它还可在高于1kHz 的频率下工作。 如果主 SYNC 引脚将10K  电阻器连接到 GND、则输出电感会发热严重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      低频确实很容易触发 OC。 请问您的输入/输出电压电平是多少、您要使用的扬声器电阻值是多少? 您的电感器的器件型号是多少、该电感器的额定电流是否足够?