This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:MIC_IN/Line_IN 滤波器

Guru**** 2481285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180523/tlv320aic3104-mic_in-line_in-filter

器件型号:TLV320AIC3104

您好,

 TLV320AIC3104能否支持芯片内部电路中的带通滤波器? 还是仅支持高通滤波器?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部只有高通滤波器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答!

    对于系数计算器,如何将系数(另请参阅下面的绿色圆圈)映射到 TLV320AIC3104中描述的寄存器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此应用程序。 注释可能会有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa447/slaa447.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有一个问题、我尝试通过高通滤波器设置音频路径(请参阅附加文件中项目1的绿线)、从 LINE1LP (引脚10)到 LEFT_LOP (引脚27)、输入源是1KHz 的正弦波(请参阅附加文件中的项目3)、 但是我没有在 LEFT_LOP (引脚27)上测量有效的波形、您能否帮助检查我的寄存器设置是否需要任何修改(请参阅随附文件中的项目2)?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../TLV320AIC3104_5F00_Audio-path_5F00_register-setting.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有直接路径、除非您使用下面红色显示的模拟旁路模式、否则您需要将 DOUT 发回 DIN 引脚。

    方框图中包含寄存器设置、因此您可以按照该设置进行操作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了!

    因此、如果我 通过外部硬接线将 Din (Pin4)连接到 dout (Pin5)(请参阅下图中的绿色部分)、那么在蓝色路径上应该可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的设计是 VoIP 电话、我们正在调试一个问题、如下所述。

    当我们在汽车等背景噪声环境中测试时、接收端的语音会失真。

    但是、如果环境中没有背景噪音、例如办公室、则接收端的声音非常清晰。

    需要您的帮助来提供有关此问题的建议。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果环境噪声本身很大、则无法完全消除噪声。

    该器件没有 DSP、因此也无法实施任何类型的算法来消除噪声。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、谢谢!

    顺便说一下、是否可以通过一些寄存器修改来"改进"这个问题、例如 AGC (自动增益控制)?

    我们可以尝试一下。

    感谢您的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、因此 请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您始终可以尝试使用 AGC、看看它是否有助于降低。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!