您好!
我在定制板上使用 TLV320AIC3109-Q1、我们希望在 I2S 模式下传输音频数据。 在第7.3.2.3节的寄存器说明和 I2S 模式说明中、我们仅找到有效的数据长度配置、而不是槽宽配置。 我想问插槽宽度和有效数据长度的组合是否如下:
第0页、寄存器9、位4-5
0x00数据字长度= 16位=>插槽宽度16位也是吗?
0x01数据字长度= 20位=>插槽宽度是否也是20位?
0x10数据字长度= 24位=>时隙宽度是否为32位? (作为 Linux 内核中的 S24_LE 格式)
0x11数据字长度= 32位=>插槽宽度是否也是32位?
谢谢、
Gabriel