This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM380:ESD 数据请求

Guru**** 2818965 points

Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184624/lm380-esd-data-request

器件型号:LM380
主题中讨论的其他器件:LM386

您好、支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 LM380N/NOPB 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢、

Yutaro、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaro、

    我尝试搜索此信息、但遗憾的是、由于这是一个相当旧的器件、因此该信息很可能不再可用。
    这很可能与 LM386 (1kV)类似、但我找不到任何要确认的参考信息。
    我还想指出、大多数器件上的 ESD 保护仅用于材料处理、您可能需要考虑其他 ESD 缓解组件以实现系统级保护。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师