This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:AIC3204 HP 输出摆幅

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184423/tlv320aic3204-aic3204-hp-output-swing

器件型号:TLV320AIC3204

你(们)好

客户希望 HP 输出的输出电压可以达到3.3Vpp。 HP 驱动程序直接从 LDOIN (3.3V)运行、并设置寄存器:PAGE 1、寄存器10、位 D5-D4、将共模电压调整为1.65V。

但它们无法获得3.3Vpp 摆幅、摆幅只能达到1.6V。

您能提供帮助

  • 该要求的寄存器配置、
  • 在您进行配置的情况下 EVM 上的输出示波器波形。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加是 HP 差分的设置、可根据规格提供0dB 满量程为1.778Vrms。

    这是32欧姆负载。

    e2e.ti.com/.../HP_5F00_Differential_5F00_LDOIN.txt

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pdjuandi

    参考设计。   有一些问题:

    对于某些寄存器、有两个数字。  例如0B 81 82。 应在寄存器0B 中写入哪一个?

    2.寄存器后面的数字是十六进制还是十进制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当有2个数字时、下一个数字用于下一个寄存器地址。

    例如、w 30 0B 81 82与 w 30 0B 81和 w 30 0C 82的写入相同。

    这些都是十六进制数。