This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:I2S tr、tf 要求

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1179879/tlv320aic3107-i2s-tr-tf-requierment

器件型号:TLV320AIC3107
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3007TLV320DAC3100

您好!

在我们的项目中,TLV320AIC3007用于从模式,DSP 的 I2S 输出端口特性不能满足4ns 的 TF 和 tr 最大要求。
参考 E2E 上的 TLV320DAC3100 tr、TF 讨论、我们能否放宽取决于 I2S 时钟频率的 tr、TF 要求?

TLV320AIC3007 tr、TF 规格也是最大值4ns、它是25MHz MCLK 最大频率的10%。
这次、我们使用 LRCK=44.1kHz、BCLK=64fs=2.8224MHz、MCLK=256fs=11.2896MHz。
如果反映时钟频率的10%规则、则 tr 和 TF 要求将为 LRCK 2267ns、BCLK 35.4ns 和 MCLK 8.9ns。 这是正确的理解吗?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、  

    我们的编解码器专家目前不在办公室、请在几天内回复。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的客户正在等待回复、我们可以看到任何更新吗?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    受控模式下的此 tr TF 数据基于 BCLK 频率、对于2.8224MHz 的 BCLK、ton/toff 将为:

    TON = TOFF = 1/(2 x 2.8224MHz)= 177.15ns

    10%规则将为17.715ns。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    新年快乐!感谢您的评论。

     

    我知道了、LRCK tr TF 要求是基于10%时序的。

    MCLK 输入 tr TF 仍应为11.2896MHz 的10%、为8.9ns。

    这是正确的理解吗?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这基于从模式 BCLK 速率;最高速度、其重要性在于我们不会违反其他时序参数、如设置/保持时间等。当时钟速度较高时、如果较慢、则会更轻松。

    LRCLK 比 BCLK 慢、因此标准在最高速度时钟上。

    MCLK 不在受控模式中使用、但如果它被用作 BCLK、那么上面应用 的 Ton = Toff = 1/(2 x 11.2896MHz)= 44.2885ns、其中10%为4.4ns。

    此致。