This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223EVM:引脚12头部定义

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3223EVM, TPA3223, TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1183826/tpa3223evm-pin-12-head-definition

器件型号:TPA3223EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3223TPA3221

大家好、

TPA3223EVM 用户指南中描述 了 TPA3223支持 HEAD 模式、下面的屏幕截图、但 TPA3223数据表中的引脚12定义了 GND。 您能否  确认 TPA3223是否支持 HEAD 模式?

《TPA3223EVM  用户指南》:https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slau874/slau874.pdf

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy

      我们需要遵循 TPA3223的数据表、其中没有头模式。 EVM 似乎与 TPA3221的设计共享、但并未更改该器件。 TPA3221支持头部模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的回答。   您能否 将此问题反馈给相应的同事进行纠正、以避免对 其他 用户造成混淆?

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy

      当然、我们会检查它。