This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2S wav 录制

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4204, PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182461/i2s-wav-recording

主题中讨论的其他器件:PCM4204PCM4202

您好!

我需要在 SD 卡上录制 wav。

我需要在 ADC 输出的 I2S 之后提出一个解决方案。 ADC 尚未被选择、但我相信这不会改变任何(?)。

所需的输出(记录) 为24位/192kHz

重要的因素是1)质量和2)实施速度

如果存在任何库、并且符合即插即用解决方案的要求也是理想的。

非常感谢!

塔索斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们产品系列中的几乎所有 ADC 都可以满足项目要求。

    我建议将 TLV320ADCx120用于2通道应用、并将 TLV320ADCx140用于4通道应用、有硬件和软件控制的型号与 PPC3特性 GUI 完全兼容 、可轻松插接。 我建议与低功耗音频营销团队联系、以查找与项目相匹配的确切器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    如果我想使用更高端的独立芯片、即仅 ADC IC、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我一开始不清楚、我没有表达自己的想法:

    ADC IC->>24/192 PCM 输出->IC (或)多个 IC (或)就绪软件库(或)其他解决方案???--> SD 卡实施。

    我希望它能为您带来更好的体验。 ADC 确实是我在想一个单独的单元、一个更好的模型。 我所关心的是、我会怎么做

    然后进行实施、有哪些现成的解决方案可用、以及这些解决方案达到了此类项目的目标。

    我不需要播放、只需要录制(以将数据保存在 SD 中、无需其他内容)。

    巴西!

    塔索斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC IC->24/192 PCM 输出->IC ;PCM4204或 PCM4202应与您的应用相匹配,请查看数据表。

    我不知道我们为此类应用提供的一般软件或库、ADC 专家不在办公室、我可以在下周确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Douglas。

    事实上、您提供的这些 ADC 已经足够、能够完美完成我所看到的工作。 但是、在 ADC 的 I2S 输出后、需要哪种 IC 来获取 I2S 流并将其记录到 SD 磁盘中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在美国休假期间不在办公室、请耐心等待、因为我的回复将于12月28日恢复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,圣诞节快乐!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在编解码器专家 Peter 的发言中发表了评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Audacity、Adobe Audition 或 GoldWave 等软件允许您以.wav 或.mp3格式记录和导出 I2S 输出 、您可以将其存储在 SD 卡中。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 这是我不知道的、我将来一定会研究它。

    但我的问题完全不在 PC/嵌入式电路板/Linux/Windows 范围内以及所有相关设备。

    我们正在寻找具有现成 IC 的"老式"解决方案。 我们希望得到 IC 建议

    以便在 ADC I2S 之后直接记录到 SD。 我们是否需要解码器芯片? 一个解码器和一个 SD 控制器芯片? 还有事吗?

    巴西!

    塔索斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不是软件专家、因此无法评论如何将其直接移至存储设备。

    从我从您的陈述中看到的内容来看、您实际上不需要 IC 来实现这一目的。

    您的任务是软件而不是硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要一个具有 I2S 端口的处理器或 DSP 来从 ADC 接收数据。 此处理器还需要连接到 SD 卡硬件。 处理器还需要管理如何管理对 SD 卡上文件系统的写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢、我将向这个方向看。

    巴西!

    塔索斯