This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906CEVM-U:运算放大器电路的用途

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906CEVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1178379/pcm2906cevm-u-purpose-of-the-op-amp-circuit

器件型号:PCM2906CEVM-U

大家好、

PCM2906CEVM-U 上的运算放大器电路有什么用途?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器电路用作模拟输入和输出(CH1/2)的 LPF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    我还有以下其他问题:

     1. D001的功能是什么?  以防止 Vcc1或 其他原因引起电流回流?

    2.我们可以移除 D001吗?  

    3.我们是否可以在设计中将电容器形式的电解电容器更改为 MLCC?

       此更改是否会引起设计问题?

    谢谢你。

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 今天在美国度假时不在办公室、因此请耐心等待、因为回复可能会延迟。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源关断时、二极管会对电容器放电、因此下次电源再次导通时、电容器是空的。

    2.如果要获得更好的性能、我建议使用 LDO 或 EVM 进行如下所示的电路连接。 但是、电路设计不需要二极管、请注意数据表中的典型配置1-2

    图中显示的电容器默认为10uF 电解电容、未显示在 EVM 用户指南中、但显示在 d/s 的图36/37中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是一些其他问题:

    1.对于 数据表中的典型配置1-2、我注意到不同之处是使用外部或内部稳压器、这会影响 性能吗?

    2.如果使用 LDO 或 EVM 实现更好的性能、为什么 C003在下次上电时放电?

     、放大器的输入和输出为何使用电解电容?   这是否意味着电解电容器具有比 MLCC 更好的滤波功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    1.在数据表图像下注明,它提到如果没有 REG103xA,ADC 的模拟性能可能会降级。

    2、 二极管可能用于防止反向电流流动、对电容放电、从而改善噪声和瞬态响应、或两者兼而有之。 在将二极管连接到 LDO/稳压器的 Vout 时、可能会出现这些情况。

    如需了解更多相关信息、请访问此技术博客 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/ldo-basics-preventing-reverse-current-in-ldos

    使用 电解电容器的设计团队很可能会降低 ESR 并防止损坏 IC。 我们建议遵循上述应用