This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:默认寄存器

Guru**** 2768765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184143/pcm5122-default-registers

器件型号:PCM5122

使用 PurePath 控制台时、我希望获取具有默认设置的寄存器转储。 在转储和查看寄存器之前、某些位会被突出显示为修改后的值、如下图所示(一些只读寄存器有些不是)。

我们希望更改为配置并执行寄存器转储、但也希望使用默认值进行寄存器转储、以便与进行比较。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 I2C 访问选项卡获取寄存器转储、然后单击下面显示的第二个框。 由于我尚未连接任何 EVM、 因此该图中为空。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、是否有方法可以执行默认寄存器转储?  

    它会立即在寄存器选项卡上更改寄存器、因为它们突出显示为红色。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    突出显示的值表示它们从1更改为0或从0更改为1。 这是我可以建议比较的最简单的方法。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿拉什、您好、还有其他方法吗? 由于有许多页面包含数百个寄存器、因此这将是一个非常手动的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    让我找到适合它的 EVM 并亲自试用。 我应该在星期一之前回来。

    此致。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash! 此外、为什么只读寄存器改变了我之前图片中显示的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,只读意味 着用户 只能读取它,但设备可以写入它 。   考虑到错误标志、您无法对其进行写入、但器件可以将其更改为标记错误。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 EVM 板进行了测试、所有寄存器位都指示"无更改"、这意味着我看到的是默认设置(无红色位)

    我包括一个寄存器 X76和 X77的屏幕截图、您展示了位已更改。 那么、这是默认读取。

    然后我转储了寄存器读取。 这是我获得的寄存器读取的屏幕截图。 下面附上了完整的默认寄存器文件。

    e2e.ti.com/.../Memory-dump-for-PCM5122.rtf

    我想您现在可以使用该文件。

    此致、

    Arash