This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:PCM1690输出太小、将很快削波

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184630/pcm1690-the-pcm1690-output-is-too-small-and-going-to-clip-very-quickly

器件型号:PCM1690

下面是原理图和输出波形。 我们使用了硬件工作模式。 为什么1690的输出信号在削波3V 时会输出? 电源 VCC 为5V、根据数据手册、模拟输出应高达8VPP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    您是否 已验证 并确认 器件引脚上的以下电压、并确保它们 符合您的预期:VCOM、VCC 和 VDD

    您能否同时绘制输出图(如 Vout1+和 Vout1-),如果  将 DE 转换为 SE,也可以显示该图?

    如果 VCOM 和电源正确,您能否将输入应用到 不同的通道并查看您得到的结果?  表1. 显示了差分输出模式下的引脚分配。

    您是否曾尝试  在中发送0V 信号、并在假设您的 VCOM 正在正确读取时查看输出的外观?

    此外,您还能告诉我不同 CLKS 的频率。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的回复、但我现在没有电路板、请帮助确认后面的电路是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我们修改了后一级缓冲器电路的参数、现在是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我关闭线程。

    此致、

    Arash