This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:16ksps 下双 PCM1865 TDM 模式的寄存器配置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1184826/pcm1865-register-configuration-for-dual-pcm1865-tdm-mode-at-16-ksps

器件型号:PCM1865

您好!

我有一位客户尝试在主从8通道配置中配置两个以16ksps 运行的 PCM1865。

它们可以使该配置在48ksps 下工作 、但在16ksps 下会遇到一些可能的 DOUT 总线争用问题。 DOUT 引脚被下拉至大约1.8V、而其余信号(LRCLK 和 BCLK)为预期的3.3V。

您能否为 主器件上具有24.576MHz 时钟基准的8通道(总计)配置推荐从寄存器配置?  

Munan