This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:扬声器在标识时发热

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1181166/tas5806md-speaker-heat-up-when-ideling

主题中讨论的其他器件:TAS5806MD

您好、再说一次、

立体声放大器在 PVDD = 12V 时在播放模式下的功耗、当存在输入信号时、功耗约为1W、这是一个很大的问题。(因此每个扬声器具有0.5W 的空闲功率)经过一段时间后、扬声器的磁体会发热至大约30°。 然后、音圈可能会变得更热。 如何降低该空闲电流? 为什么扬声器变热? 当没有信号被播放时、几乎没有电流流流过扬声器吗?

调制频率:782kHz
环路带宽:175kHz
调制方案:BD
输出滤波器:铁氧体磁珠(NFZ2MSM301SN10L)
PVDD:12V
扬声器:3.7欧姆;0.07mH



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    正如您所说的、如果处于空闲状态、输出端应该几乎没有电流。

    您能不能帮助确认输出了哪种波形。

    此外、您能否确认 GND 的芯片是否已连接在一起。

    和散热焊盘之间的关系是、它已经焊接好了。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    波形输出是什么意思?
    据我所知:由于它处于空闲状态、因此没有信号、因此波形只是0V 时的一条直线。 散热焊盘焊接良好、GND 连接如数据表中所述。 路由看起来是这样的。 (请注意、并非所有区域都已填充、因为这是在大型4层电路板上多次打印的图案)(另请注意、仅具有一安培 IC 的电路板上已经出现空闲问题)。



    在 TAS5806MD 的寄存器中是否需要更改任何设置? 对于另一个 IC、您是否已经遇到类似的问题? 您认为原因可能是什么? 接地环路? 事情是扬声器在空闲时变热、而不是放大器! ~、我确信放大器在没有输入信号(阻带)的情况下会向扬声器输出大约0.35安培(0.5 μ A = 3.7 Ω*(0.35A)^2)的电流。 这种情况下可以想象的是、放大器的调制是异相的、因此输出直流电压...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Getzner

    根据您的描述、似乎直流输出到扬声器。

     您能否帮助确认扬声器侧?有多少直流失调电压

    此外、在空闲状态下 、OUT+和 OUT-处应该有 PWM 波形、您能帮助检查波形吗?

    我们在其他器件上没有看到这种情况。

    您意味着只有1个器件手头存在此问题、其他器件即使使用同一电路也不会出现此问题。 我的理解是否正确?

    是否可以执行 ABA 测试?

    将故障芯片从一个移除到另一个良好的 PCB、以确认故障模式是遵循芯片还是板?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    不幸的是、我将无法在1月之前测量该值、因为在接下来的2周内、我将不会在实验室附近。 因此,我要请你给我一些时间,直到那时才结束。

    但是、我知道这不仅是一个放大器所发生的、因为我已经使用20个不同的 TAS5806MD IC 对其进行了测试、它们都表现出相同的行为。 还进行了 A-B-A 测试、结果表明行为没有差异。

    是否有任何可更改的设置以将其最小化? 这是否也是无滤波器设计的常见问题?

    感谢您迄今提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Severin

      这不是常见现象、在空闲状态下、扬声器实际上不应存在电流、 寄存器中的设置无法获得此结果。 我们有使用 FB 作为滤波器的 EVM、不应该有问题。

      我认为还有其他原因会导致扬声器发热。 请问您在空闲状态下是否听到扬声器发出的声音? 因为如果确实有电流流经扬声器、扬声器将发出声音。 如果没有声音、我想共模电压变化是否会导致扬声器发热。 如果没有滤波器 、将有共模 PWM 波形发送到您的扬声器。 我们的另一位客户似乎没有像您一样反馈类似的案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Severin

    得到一些波形后、您可以随时再次打开该票证。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐!  

    那么、这些是波形。 中间的线是两个波形的底纹、而粉红色是负输出、黄色是正输出。 (注意:数学通道的电压仅为5V/粘度)
    必须指出的是、将开关频率从782kHz 更改为384kHz 已经将静态电流降低了约30%、但结果仍然不令人满意。

    这是在扬声器端子处测量的输出:

    这是直接在 IC 输出引脚处测量的输出:



     声音来自扬声器、除了 ADC 产生的轻微 Audbile 噪声、但我认为这是一个不同的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Severin

    使用铁氧体磁珠时、纹波看起来比正常空闲状态大。

    执行以下操作后、您能否帮助确认扬声器温度如何变化:

    1.取下2.2uF 电容、查看扬声器是否也变热。

    2.检查 pvdd 是否稳定? 您的输出 PWM 似乎具有如此大的纹波。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    您是对的、我刚刚测量过、实际上纹波很大、PVDD 噪声很大、似乎在大约6.1MHz 的频率下从 I2S 线路的 BCLK 捕获了大量噪声。 我如何改进这一点?

    记录如下:
    黄色:PVDD 以接地为基准的时基;
    粉色:波形的 FFT。


    很抱歉、我不知道2.2uF 电容器是什么意思。 您是指输出端的2200pF 电容器、0.22uF 自举电容器还是22uF 滤波电容器? 我假设您是指铁氧体磁珠后面的2200pF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Severin

    有关 pvdd 中的噪声、请检查电源的 GND、它是否与放大器 GND 连接在一起。

    是否有任何 GND 未连接在一起的地方。

    BCLK 中的噪声、我认为如果放大器能够正常播放声音、应该是可以的。

    我的意思是输出端的电容器是2200pF、因此很抱歉、出现了拼写错误。

    谢谢。

    Jesse