请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS6424、 TAS6424E
您好!
正如标题所述、客户发现全局故障1寄存器(地址= 0x11)为0001 0000
bit4 =1指的是无效时钟、但可能的原因是什么?
谢谢你
B&R
元
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
正如标题所述、客户发现全局故障1寄存器(地址= 0x11)为0001 0000
bit4 =1指的是无效时钟、但可能的原因是什么?
谢谢你
B&R
元
你(们)好
[引用 userid="358184" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1183417/tas6424e-q1-what-the-possible-reason-for-invalid-clock/4461805 #4461805"]它是否是一对一的通信?这意味着当 MCLK 为256*FS 且 SCLK 应为64*FS 时?它不需要通信。
[引用 userid="358184" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1183417/tas6424e-q1-what-the-possible-reason-for-invalid-clock/4462137 #4462137"]我们需要遵循哪一个?如果我们使用 TAS6424E、我们应遵循 E 的数据表。 E 的数据表第9.3.1.4章中也有一些说明: